This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何读取和写入内部闪存?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357830/cc2340r5-q1-how-to-read-and-write-internal-flash

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好、TI

我当前需要在内部闪存中定义产品 ID。 是否有专门的 API?

此致

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preston:  

    请参阅 OSAL 简单 NV 部分 详细了解如何在内部闪存中定义产品 ID。  

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    谢谢。  
    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我阅读了您提供的文档、如果要使用 OSAL SNV、必须启用 ICall。 我当前正在使用 CONNECTION_MONITOR_LP_EM_CC2340R5_FreeRTOS_ticlang、其中不包含 ICall 函数。

    是否有任何接口可直接读取/写入闪存、而不依赖其他功能?

    此致

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preston:  

    感谢更新、在本例中、将使用非易失性存储驱动程序接口。 您可以在 API 指南的 NVS.h 部分了解有关这方面的更多信息。 这些 API 不像 OSAL SNV API 那样依赖于 ICALL。  

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我正在使用 NVS.h 中的 NVS_READ()或 NVS_WRITE ()来读取和写入闪存,它是有效的。

    感谢您的回答!

    此致

    普雷斯顿