This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R1FRGZ 芯片在温度下循环通电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355727/cc2642r-cc2642r1frgz-chip-power-cycle-at-temperature

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好、

我们 在其中一个项目中使用了 CC2642R1FRGZ 器件、并通过 UART 通信将该器件连接到另一个主机、以及通过端口引脚传输一些握手信号。

基本接口是否正常工作我们能够通过 UART 将 CC2642与另一台主机通信。  

运行此硬件认证测试高温/低温(-40至+85)。  

在高温测试(持续时间为24小时)期间发现了一些观察结果。 当硬件在高温操作期间进行下电上电(打开/关闭硬件电源)时、消耗大电流并且无法通过 UART 通信。 当硬件恢复到室温且某些硬件器件显示故障时、我们能够减少某些硬件器件的消耗。

请在下方查看、并提供所需改进的建议。

此致、

拉贾尼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    主机和 CC2642是否在同一个板上?  
    要查看 UART 的 CC2642侧是否在高温下工作、您能否测试 TX 线路以查看是否正在向该线路发送数据以及数据是否有效?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们在主机到模块 CC2642接口 TX、RX 和其他握手信号之间连接了逻辑分析仪。 从较高的层次来看、它看起来很好。 需要详细验证。

    为什么此问题只出现在 CC2642上。 之前、我们在同一台主机上使用 CC2640、在高温/低温工作期间下电上电时不会消耗大电流。

    两个芯片之间的架构是否存在差异、是否需要修改任何固件配置?  

    室温逻辑分析仪波形:

     

    85摄氏度下的逻辑分析仪波形:

    此致、

    拉贾尼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将主机和 CC2642放在同一电路板上?  可以。

    使用 TX/RX 引脚内部上拉电阻器。 我们的产品是电池供电系统。 需要将有源平均电流尽可能降低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 UART 配置的角度来看、CC2640和 CC2642是相同的。
    driver-lib API  IOCPinTypeUart ()将引脚设置为 IOC_STD_INPUT 和 IOC_STD_OUTPUT ,这些引脚没有 IO 拉取设置。
    你能禁用上拉电阻器、看看它是否起作用吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题已解决。 我们发现这个问题是某些 PCB 的,一个主机。 在其他主机和其他电路板中工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 问题已解决。 我们正在处理另一个主机到模块之间的通信失败的问题。

    两个板之间的接口信号均  

     计划连接 CC2642 MCU 和另一个主机 MCU 进行调试、请查看通信的哪个部分下降。

    此致、

    拉贾尼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们知道结果。

    谢谢