This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:复位期间端口的状态、包括 POR。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358236/cc2340r5-q1-the-state-of-the-ports-during-reset-including-por

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2640

大家好、TI_Team。

您能否给我提供从重置到软件应用的每个通用端口的状态时间表?

我正在考虑一个具有 CC2340和另一个 LSI 的2芯片系统、我想验证复位期间接口是否有任何问题。

但是、我在数据表和技术参考中找不到任何信息、如果您能为我提供这些信息、我将不胜感激。

 示例)复位周期:Hi-Z→HW-Boot:输入/上拉→...→SW application (Start):xxx→ SW application (Port Config):GPIO_Init () Setting Values

此外,如果您有 RSTN 和通用端口的内部电路图,请您提供它,我将不胜感激。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面链接的主题、了解有关您的问题的信息。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1341808/cc2340r5-power-on-reset-gpio-state

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经检查了链接和 TRM 的内容。

    为了确认、请让我验证我的理解是否正确。

    "重置后,引导加载程序完成后,直到引脚配置 API GPIO_init ()

    在主应用程序中执行、由于 tri 状态、它保持关闭状态。"

    以上是否正确?

    另外、请提供下一个答案。

    Q1.为什么 DIO16和 DIO17有下拉/上拉电阻? 是因为不同的内部电路?

    Q2.您能否提供有关内部电路的信息? (包括 RSTN 引脚)

    Q3.下面的语句提到了什么具体设置:"然后使用 TI 引导加载程序、

    一些引脚操作取决于您配置 CCFG"的方式? 可以在哪里配置这些设置?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ""复位后,引导加载程序完成后,直到引脚配置 API GPIO_init ()

    在主应用程序中执行、由于 tri 状态、它保持关闭状态。"

    以上是否正确?"

    这取决于您的引导加载程序实现方案。 如果您查看 TRM 8.1.1中详述的引导流程图、您将看到有3种引导类型(CCFG、FCFG 和无引导加载程序)。 每次实现都可以在启动期间使特定 IO 脱离关闭状态。 如果未选择引导加载程序、则 IO 保持在关闭状态、直到应用 CCFG IO 设置。

    问题1: 这是因为它们是专用的 JTAG SWDIO 和 SWDCK 信号引脚、默认情况下具有下拉和上拉功能。

    问题2. 您希望获得有关内部电路的哪些具体信息? 我们无法提供有关该电路的某些信息、因为这些信息是专有的。

    问题3: 可在 CCS 开发工具中配置 CCFG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我知道可以修改 CCFG 设置、但 FCFG 的设置是否相同?

    根据您在 Q3中的响应、我们已了解到我们将对 SysConfig 使用默认的 FCFG 设置。 请就此提供更多信息。

    问题1: 我已经了解了。

    问题2.  我想要一个如下图所示的电路(摘自 CC2640 TRM)。

    所有 GPIO 引脚都是必需的、但如果可能、最好使用额外的引脚。

    问题3:  我已经了解了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道可以修改 CCFG 设置、但 FCFG 的设置是否相同?

    根据您在 Q3中的响应、我们已了解到我们将对 SysConfig 使用默认的 FCFG 设置。 请就此提供更多信息。

    [/报价]

    无法修改 FCFG。 它在制造期间被写入、并且受写/擦除保护。  

    您是否愿意提供有关第二个查询的更多信息? 您对什么感兴趣?

    问题2.  我想要一个如下图所示的电路(摘自 CC2640 TRM)。

    所有 GPIO 引脚都是必需的、但如果可能、最好使用额外的引脚。

    [/报价]

    我已经联系了一位同事、了解更多信息、看看我们能提供什么。

    此致!

    N·贝赫马内什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题2.  我想要一个如下图所示的电路(摘自 CC2640 TRM)。

    所有 GPIO 引脚都是必需的、但如果可能、最好使用额外的引脚。

    [/报价]

    这实际上是 CC2340R5-Q1的相同图。  

    此致!

    N·贝赫马内什