This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:导入新项目时出错。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1359697/launchxl-cc26x2r1-error-during-importing-new-project

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

 导入新项目时出现问题。

现在、我的朋友正在编写一个代码、他与我分享了同样的代码用于测试、但在导入过程中显示一些错误。 它给出了一些警告," 为项目"TVSM_FOC_DEMO"导入失败、因为它的元数据无法解释。 请联系支持人员。 "

我使用 SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)

Code Composer Studio 12.4.0版

我连接了短屏幕的问题。  

请给我一些建议谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够从 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24中导入任何 CCS 示例?

    该项目之前使用哪个版本的 CCS 构建?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够从  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24中导入任何 CCS 示例

    我的 同事 正在使用版本为12.5的 CCS、但我在版本12.4中工作。

    谢谢。

    拉坦·达莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    感谢确认。

    根据我的经验、CCS 通常向后兼容、所以用 CCS 12.4开发的项目可以被导入到 CCS 12.5中。
    但是、另一种方式并不总是兼容的。

    可能有一些黑客帮助您正确导入工程、但我仍然建议您的同事使用的 CCS 版本(即>= 12.5)。

    谢谢。
    托比