This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:借助具有 OAD 功能的引导加载程序预编程的 CC2640R2F 芯片查询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1360108/cc2640r2f-inquiry-about-cc2640r2f-chips-preprogrammed-with-oad-capable-bootloader

器件型号:CC2640R2F

您好!

我是准备使用 CC2640R2F 开发支持蓝牙的器件的项目团队的一员。 我们的器件旨在利用无线下载(OAD)功能进行固件更新、这对于我们的项目取得成功至关重要。 我们正在探索各种方法、通过获取使用支持 OAD 的引导加载程序预编程的 CC2640R2F 芯片、简化我们的原型开发和最终的生产流程。

如果社区或任何 TI 代表能够帮助您澄清以下内容、我将不胜感激:

  1. TI 是否提供服务来提供预编程了具有 OAD 功能的引导加载程序的 CC2640R2F 芯片?
  2. 获取此类预编程芯片的具体要求和条件是什么?
  3. 我们如何与 TI 就该服务发起讨论或安排?
  4. 任何分享的经验、建议或来自类似项目的见解都将受到高度赞赏。

提前感谢您的支持和您为帮助我们高效管理项目开发阶段而提供的任何指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与 我们联系。

    TI 不提供预编程器件。 但请注意、CC2640R2F 在 ROM 中提供了串行引导加载程序(可通过 UART 或 SPI 访问)。

    即使 TI 没有提供预编程芯片、您也可以参考 SDK 中提供的 OAD 示例。 然后、第三方公司可为您处理器件闪存。

    我希望这将有所帮助、

    此致、