This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 BLE 起点的建议

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358269/cc2340r5-advice-on-ble-starting-point

器件型号:CC2340R5

您好!

我有一个关于移动电话和我们的设备之间 BLE 通信的一般问题。

基本上、我们即将在电话上为我们的装置上的数据库创建一个管理 GUI。

我的想法是最好用 streamdata 示例做到这一点、但我想再得到一点意见、这样我就不会陷入不必要的境地。 :-)

我们的器件是外设、当前基于 based_ble 示例构建。 但对于我们的数据库记录(每个记录的大小从10到180字节不等),使用 streamdata 示例并解析诸如串行端口之类的东西可能会更容易吗?

如果不是,如果只有几个指针,那么将非常感谢关于前进道路的建议。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DATA_STREAM 示例是一个很好的起点、但若要获取一个更完整的示例、您可以从以下位置的 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 示例开始:BLE_examples/rtos/LP_EM_CC2340R5/ble5STACK/DATA_STREAM_UART_OVER_BLE ·示例:simplelink_low_power_f3_SDK-7.40 TexasInstruments/sthub ·

    此项目展示如何通过 BLE 发送通过 UART 接收到的数据。

    希望这对您有所帮助、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanguy:

    感谢指针、会对该代码进行深入探究!

    但只是为了确保我得到了正确的结果;您同意将数据库记录作为流进行传输,这是一个实现这一点的好方法吗?

    该数据库存储在 CC2340的 NV (闪存)存储器中(因此实际上没有任何从 UART 传入/传出的数据、但或许可以理解这一点)。 我认为不同的记录大小是使用流示例的好理由,以保存珍贵的 RAM。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、 响应可能会出现一些延迟。 期望在5月10日星期五之前得到回复。 对此可能造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意、将数据库记录作为流进行传输是一个实现它的好方法。

    如果您对  DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 示例有任何疑问、请随时打开新主题。

    此致
    丹桂语