This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE 器件的 MAC 地址

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358779/cc2340r5-mac-address-for-ble-device

器件型号:CC2340R5

您好!

  我们正在开发 BLE 模块,我们希望存储(永久)模块的 MAC 地址( 6字节)。

我们无法将该 MAC 地址放在主存储器中、因为每当我们对固件重新编程时、闪存都会被擦除。 我发现 FCFG 有一个用于存储 MAC 地址的位置。

现在如何使用此位置、因为到目前为止我们还不知道 MAC 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的查询、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、响应可能会出现一些延迟。 期望在明天、5月10日星期五之前得到回复。

    对于此延迟可能造成的任何不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在几周内发布的 SDK 8.10中将启用此功能。

    可以将 MAC 地址存储 在 CCFG 用户记录中。 用户指南中将提供更多信息。

    此致

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。