This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CCStudio 选择

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2650, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358922/cc2650-ccstudio-selection

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CCStudio、、 CC2340R5

您好!  

 我需要将 CCStudio v12.5与 cc2650 launchpad 配合使用,但当我选择的是 example project 时, CCStudio v12.5中没有示例项目。 那么我需要从 scrath 开发???,有没有任何导入选项? 因为我只需要运行基本操作, SPI 和 i2c 类似。 但我如何获取相关的驱动程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在产品页面上、导航至"设计和开发"、然后导航至"软件开发"。

    您能否与我们分享您是否正在设计 BLE 应用?
    如果是、我建议使用 CC2340R5及其 SDK: https://www.ti.com/product/CC2340R5#software-development

    它将 包含我们最新的 BLE 堆栈。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您提供的信息、我需要使用 cc2650 Launchpad 开发 BLE 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../CC2650

    请注意、未计划对 CC2650 BLE 堆栈进行更新。

    因此、如果可以的话、我推荐 CC2340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢托比·潘