This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法控制 cc2642的引脚28

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355538/cc2640r2f-the-pin28-can-not-be-controlled-of-cc2642

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

团队、您好!

我的客户发现终端客户机器出现故障、再次发现芯片 CC2640 PIN28未受控制、  

加电时始终保持3.3V。

这种异常的原因是什么,我们应该如何预防这种异常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在其他电路板上看到过此行为?

    则可能是该引脚上的 ESD 问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我检查一下先前的原理图和下面的布局是否正确、或者如果有任何问题、请提供解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚28布线看上去正常。

    器件(CC2640)下方的第2层是否接地?

    此外、我们不建议将长差分射频布线(黄色)进入平衡-非平衡变压器、但这不应影响手头的工作。

    此致