This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TTC-3P-BLUETOOTH-MODULTS:是否可以获取此方面的数据表? WL1833CAAPRQ1

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357463/ttc-3p-bluetooth-modules-is-it-possible-to-get-data-sheets-for-this-wl1833caaprq1

器件型号:TTC-3P-Bluetooth-modules

是否有可能获得此方面的数据表? WL1833CAAPRQ1

就会跨越一个。 ETK51??

如果您能提供任何帮助、

提前感谢

joescinta@icloud.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    很遗憾、此器件的数据表未公开提供。  您必须联系您的专用现场支持团队。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio。

    IM 与肯顿电子股份有限公司

    我们有一个帐户、直接从此网站订购器件。

    我们不知道有一个现场支持团队、因为我们从未需要它。

    您能否请我联系他们、以便我们讨论这种特定类型的器件?

    由于这是一份有效的合同、我们迫切需要数据表。

    我们将非常感谢您提供任何帮助。

    提前感谢

    约瑟夫·斯金塔

    7166954430

    肯顿电子股份有限公司

    2256 Sheridan 驱动器

    布法罗纽约14223

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得我的专用现场支持团队