This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 CC2340R5高驱动引脚驱动 LED

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1359164/cc2340r5-drive-led-from-cc2340r5-high-drive-pins

器件型号:CC2340R5

您好!

展示 CC2340R5和 VBAT 的高驱动引脚(与 VDDS 相同)最大电流和高驱动引脚。

我假设 CC2340R5数据表中的电压为2.46V。 如果不能满足我的蓝色 LED (3.1vfd)。

TI 是否有2路输入驱动器及可从2V 升压至3.5V 的电荷泵?

谢谢、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    高驱动引脚具有10mA 的最大电流、标准驱动为2mA。 很遗憾、电池监控器电流消耗不可用、但如果您有兴趣、请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../cc2340r5-about-the-power-consumption-of-the-battery-monitor-function

    至于 LED、请考虑使用具有较低 VFD 的其他颜色或使用 FET 驱动蓝色 LED、因为使用 GPIO 引脚驱动蓝色 LED 可能不可靠、具体取决于电流消耗。 您还可以考虑使用电阻器来限制电流并保证电压保持在3.1V 以上。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,套件,我需要4mA 用于 LED (必须为蓝色(3.1VFD ),因为它是一个蓝牙遥控器)。

    这还意味着 I/O 可以高达3.8V、所以高驱动引脚上的3.3V-3.8V (通过 R1设置)应该可以、对吧?

    为了节省器件成本、我可以使用带上拉电阻的高驱动引脚、正如上文在高驱动引脚上确认的那样、我可以获得高达10mA 的电流。

    如果不是这样:我可以使用一个低功率 SN74AUP2G34DSFR、但是如果不需要的话、我希望避免此部件的静态电流。 -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在8.19.4 GPIO 中看到、高驱动引脚的最小值为2.466V @ 10mA。

    但是、如果我在3V3处使用开漏配置、则在开漏为高电平时、40欧姆的蓝色引脚(VFD 3.1V)应允许4mA。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些方法中的任何一种都可行。 就像你想出来的一样。

    Bun