Thread 中讨论的其他器件:, SysConfig
迪亚尔斯、
客户在附件上收集一些问题帖子、您可以帮助确认、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
客户在附件上收集一些问题帖子、您可以帮助确认、谢谢!
您好!
1. 只有 当 UUID 在 文档中更改为 UUID 时,才会出现此问题。 使用 默认 UUID 不 会 出现此问题。
2. 已修改 说明: 仅 修改 SDK 中的 UUID
3. 使用 SDK:7_40_00_64时、 问题 仍然 存在、 但 发生的概率 降低了。 在 您 需要 断开 并 重新连接 多次后、仍然会发生 FAULTISR 错误。
下面 是 一些 问题: 1. 使用 TI 提供的开发板、 烧录 SDK 中的示例项目时、 设备 正常运行、 无一 例外。
2、 使用 本 公司购买的 CC2340R5芯片 替换 到 TI 提供的开发板上。 在 SDK 中烧录示例项目 不能 正常工作 ,并 生成 iCall_anort (); 错误。
3、 我们 公司开发的板的使用 与 第二 点是一样的。
使用 TIclang
您好!
感谢您提供更多详细信息。
以确保我理解正确。 将 TI EVM Launchpad 与附带的 cc2340R5芯片配合使用时、工作正常。 但是、如果这种芯片被拆焊并用新芯片进行了更改、就会出现异常情况? 我可能弄错了、开发板是不是这样: https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2340R5?您是否对电路板进行了任何硬件修改?
TI 提供的开发板
此外、当您更改 UUID 时、它会在您使用原始 TI Launchpad 时正常工作? 我正在尝试了解是 UUID 修改还是可能生成该内容的硬件修改。
您可以检查 xPSR ->异常寄存器中 faultISR 的值吗?
Br、
大卫。
您好!
有 两个 问题:
第一个 问题 是:
SDK 版本 为: 7_40 (使用 SDK 中的 DATA_STERAM 项目 )如果更改 UUID, 将显示 faultISR ()错误,因此 暂时不会讨论此问题。 现在的重点 是 第二个 问题、
第二个 问题 说明 如下:
会发生以下情况: SDK 版本 为 7_40_00、 SDK 中的示例代码 未 修改、 而 使用 TIClang。
1. 使用 以下工具: www.ti.com/.../LP-EM-CC2340R5 开发 板。 使用 SDK 中的示例代码、 将 其下载 到 LP-EM-CC2340R5、 该板 工作 正常 、然后 在 Simplink Connect 应用程序上、 蓝牙 可以 正常连接。
2. 使用 您 自己的 绘图 板 (您 可以 查看 原理图 以 查看 是否 有 问题、 我们 提供了: CC2340R5.pdf)、 将 SDK 示例 代码下载 到 板上 、板不能正常工作、 板 处于: iCall_abort () 状态。 下面 是 发生 iCall_abort()的调试屏幕截图。
3、 如果 公司购买的 CC2340R5芯片 换成了 LP-EM-CC2340R5 开发 板、 情况 和 上面的第二点是一样的。
您好!
由于节假日、该线程中可能会有一些延迟。 对于由此可能造成的任何不便、我深表歉意。 同时、我还有几个问题可帮助我们确保全面了解您的行为。
您有一个 LP-EM-CC2340R5板和您自己的自定义板。 如果您将未修改的7.40 SDK BLE 示例刷写到 LP-EM-CC2340R5、则可以正常工作。 如果在定制板上刷写同一个映像、则编程挂起。 如果您取其中一个松散的 CC2340R5 IC 并将其放置在 LP-EM-CC2340R5中、则会看到 iCall_abort。
我的理解是否正确? 您是否已提交定制电路板设计以接受硬件设计审查?
此致、
1月
您好
当前的 问题 就是 您 所了解的。 我们 提供了 原理 图的 PDF 文件。
施
尊敬的 David:
1.客户使用 syscfg 工具 和 bcomdef.h 文件 来 更改 UUID, 如 下图所示;
2. 另外、 更改 UUID 后、我 使用 SimplelinkConnect-app 断开 与 LP-EM-CC2340R5 的连接、发现在蓝牙协议栈中创建的三项任务、其中优先级为5的任务在断开连接后始终处于正在运行状态。 这种 情况 感觉 不正常。
您好!
我曾尝试在我一方重现此问题但未成功。 我能够使用您的值修改 TI_BASE_UUID_128、不会有问题。 我还断开并连接了几次(大约10次)。 我考虑了一些问题:
Br、
大卫。