This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1361131/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

您好、您可以验证 LP-EM-CC2340R5 EVM 的调优组件吗?

此原理图与 BOM 不同: Z60 = Z62 =无 POP、Z61 = 0欧姆。

因此 L33 2.8nH (Q14)和 C33、C34 = 1.5 pF、CA1在15pF 下也是其中的一部分。 是这样吗?

-帕特里克

e2e.ti.com/.../lp_2D00_em_2D00_cc2340r5_2D00_rge_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从何处下载所使用的设计文件? 当从正式公开发布版本下载时、BOM 和原理图匹配:

    https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2340R5#design-files

    CA1和 CA2共用一个焊盘、并且被设计成只选择一个射频路径-或者嵌入式天线 ANT1或者 SMA 连接器 J7。 这样、就可以在辐射模式或传导模式下对电路板进行测试。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔