This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:扫描响应间隔时间

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1360634/cc2340r5-scan-response-interval-time

器件型号:CC2340R5

CCS 版本:12.7.0

SDK 版本:7.40.00.64


作为外设、我在 SYSCFG 中将1000ms 设置为广播间隔。 但是、当扫描 CC2340并进入事件 BLEAPPUTIL_SCAN_REQ_RECEIVED 并广播 ScanResData 时、我发现广播间隔将变为20ms。 有什么方法可以更改这个20ms? 或者这是扫描响应的固定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否分享您的测试协议、您如何检查广告间隔是否变为20ms?

    您是否也可以使用蓝牙监听器运行更多测试和检查广播间隔?

    此致、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 NRF 应用程序检查,我发现 Android 手机更低,只有1ms,而 IOS 手机显示17-20ms. 这是否意味着 ScanRes 实际上没有间隔时间、但是、ScanResData1在收到扫描请求后立即进行广播、因此在 NRF 应用程序上看到的间隔时间实际上是第一次扫描和第二次扫描之间的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能向我们分享一下您在 NRF 应用程序上看到的内容的屏幕截图吗?

    您还能给我们提供蓝牙监听器日志吗? 它对于调试这一点非常有用。

    最后、收到扫描请求后会立即发送扫描响应、请查看 扫描和广告基础 SLA、了解有关扫描响应和扫描数据的更多详细信息。

    此致

    丹桂语