This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1361323/lp-em-cc1354p10

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

您好!

目前、我们正在使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 SDK 为 CC1354P10 (外设)开发代码。

我们要在建立连接后捕获外设侧连接的器件(中央设备)的 MAC ID。

  您能否指出外设代码中连接的设备(中央设备) Mac ID 更新的位置。

谢谢。此致、

P·R·布拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    请看一下  SimplePeripheral_processGapMessage 中的 GAP_LINK_Establed_event 处理。

    应用程序会接收一个 gapEstLinkReqEvent_t。 如果您查看此结构的定义、您可以看到它包含 器件地址:

    typedef struct
    {
      osal_event_hdr_t  hdr;       //!< @ref GAP_MSG_EVENT and status
      uint8_t opcode;              //!< @ref GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT
      uint8_t devAddrType;         //!< Device address type: @ref GAP_Addr_Types_t
      uint8_t devAddr[B_ADDR_LEN]; //!< Device address of link
      uint16_t connectionHandle;   //!< Connection Handle for this connection
      uint8_t connRole;            //!< Role connection was formed as, @ref GAP_Profile_Roles
      uint16_t connInterval;       //!< Connection Interval
      uint16_t connLatency;        //!< Connection Latency
      uint16_t connTimeout;        //!< Connection Timeout
      uint8_t clockAccuracy;       //!< Clock Accuracy
    } gapEstLinkReqEvent_t;

    您可以使用它来提取地址。 例如,将其添加为 connList 的新成员。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、您好!

    感谢您的快速响应、您的意思是说 devAddr [B_ADDR_LEN]是已连接智能手机(手机)的 MAC ID?

    如果需要、在我们重新连接时、为什么它保持不变?

    谢谢。此致、

    P·R·布拉格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    大多数电话都切换其设备地址(例如、每15分钟切换一次)。 在蓝牙规范中、这是使用随机地址调用的。 您可以在此处阅读更多信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/privacy.html#privacy-and-address-types

    谢谢、

    M·H