This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何通告为 ADV_NONCONN_IND?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1363241/cc2340r5-how-to-advertise-as-adv_nonconn_ind

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我要将广播类型更改为不可连接的。  PDU 类型 = ADV_NONCONN_IND

我试图检查选项可用在 SysConfig 菜单,在这里他们是:  

默认情况下、它设置为第一个选项"可连接和可扫描"

当我将其更改为"可 扫描不定向"时、我在音频分析仪中得到 PDU 类型为 ADV_SCAN_IND



PDU 类型二进制值:  

当我更改了最后一个选项"不可连接和不可扫描的不直接"并运行代码时、我没有收到任何广告。
我从菜单中选择的所有其他选项未提供"PDU type = ADV_NONCONN_IND"


有关信息:

-我正在使用默认代码示例"Basic_ble"  

谢谢。
Haithem、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haithem:

    感谢您评估 CC2340R5并将您的问题发布到 E2E 论坛!  TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在  5月17日星期五至5月20日星期一享受当之无愧的休息时间、并将 按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二返回回答论坛帖子。  在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、它们可以独立解决您的问题:

    如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子!  否则、您可以为 BLE E2E 专家返岗时提供一些额外的信息、以便为他们提供最佳的支持:

    •  正在评估 F3 SDK 版本
    •  对默认代码示例配置进行的任何更改
    •     已安装的 CCStudio 版本和相关性
    • 可能有用的任何其他屏幕截图、代码片段或信息。

    感谢您在此期间的耐心和勤奋!

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。

    我必须将 SysConfig 文件中的器件角色更改为广播设备、而不是外设。



    并在旧事件下选择不可连接和不可扫描的非定向




    当我将设备角色更改为广播设备时,我在 SysConfig 文件中有问题:  错误: eventProps:试图禁用未知选项'GAP_ADV_PROP_connectable'

    我发现此问题的修复在该线程: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1315743/cc2340r5-sysconfig-error-in-basic_ble-broadcaster-role

    Haithem、