This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于断开连接到 cc2340r5通信上的器件的函数或 API

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1363060/cc2340r5-function-or-api-to-disconnect-device-connected-on-cc2340r5-ble

器件型号:CC2340R5

大家好,任何人都可以告诉我断开连接到 ble 上的设备的功能。 我使用了该函数

 bStatus_t BLEAppUtil_disconnect (uint16 connHandle)
{
返回 GAP_TerminateLinkReq (connHandle、HCI_disconnect_remote_user_term);
}

 但它中止了我的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您评估 CC2340R5并将您的问题发布到 E2E 论坛!  TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在  5月17日星期五至5月20日星期一享受当之无愧的休息时间、并将 按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二返回回答论坛帖子。  在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、它们可以独立解决您的问题:

    如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子!  否则、您可以为 BLE E2E 专家返岗时提供一些额外的信息、以便为他们提供最佳的支持:

    •  正在评估 F3 SDK 版本
    •  使用的代码示例以及对默认配置所做的更改
    • 您    已安装的 CCStudio 版本和相关性
    • 可能有用的任何其他屏幕截图、代码片段或信息。

    感谢您在此期间的耐心和勤奋!

    此致、
    瑞安