This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何将 LP cc2340 R5配置为待机模式

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5, SYSCONFIG, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1362062/cc2340r5-how-to-configure-my-lp-cc2340-r5-to-standby-mode

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETSysConfig、ENERGYTRACE

我正在从事"LP-XDS110ET"+"LP-EM-CC2340R5" 板版本 E3的工作 我遵循了该  低功耗线程 、并在基本音频示例代码中进行了相同的更改

  • 递增通告时间至5秒  
  • 已禁用显示 UART
  • 我没有在 CCS 12.6.0属性中获得显示禁用所有的选项。

我的应用完全基于 BLE 模块的低功耗电流应小于7uA 、能量跟踪也无法正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    感谢您的联系。

    您能否指定您正在使用的 SDK 和开箱即用示例?

    我建议查看以下有关 优化低功耗蓝牙的用户指南链接

    这在 SysConfig 中吗?

    Unknown 说:
    我没有得到 CCS 12.6.0属性中的全部显示禁用选项

    您能否说明什么无法从 Energytrace 完成工作? 有关相关指导、请参阅以下有关 EnergyTrace 用户指南的链接

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好!

    感谢您的回复

    我将使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64  基本 BLE 示例、并尝试了 您的链接并 完成了相同的操作、但我仍将  

    高电流  

     Energytrace 在调试模式下无法正常工作、或者在未进行调试的情况下无法正常工作、此时会显示电流0  

    我连接了一个串联电池的电流表、我正在使用  LP-EM-CC2340R5作为负载来了解电流消耗、并且该电流表显示的是1.3 mA

    电流  

    您能告诉我、如何使用任何其他稳压器  simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64  SDK   去耦吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    您能否向我展示在刷写 based_ble 项目后、您要启用 Energytrace 的步骤?

    请记住不要在调试模式下测量电流消耗、因为它会显著增加功耗。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我完成了这些设置、并使用 CC2340连接了 XDS 的3.3V 和 GND

    我们是否真的可以对 cc2340r5使用 trace?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akash。

    David 目前正在 5月17日 (星期五)至 5月20日(星期一)度假、并将  按照收到的顺序和优先级返回到5月21日(星期二)的论坛帖子中。   感谢您的耐心。

    您无法对 CC2340R5使用 EnergyTrace++模式、但正常 EnergyTrace 模式当然是可以的。

    此致、
    瑞安