This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:在多角色中添加 OAD 导致错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356965/cc2642r-adding-oad-in-multirole-causing-errors

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好  

继续前面的查询、我正尝试将 OAD 片上集成到多角色项目中。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1354926/cc2642r-using-multi-role-after-connecting-scanning-is-slow/5171772#5171772

添加多角色中的所有成员后、将收到错误:#10099-D 程序将无法装入可用内存、或者该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 对齐放置在"Group_3"大小0x1f89e 中失败。   

 添加此文件后、系统会显示错误。

谢谢。此致、

钱德拉·谢卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinesh 您好!

    感谢您的联系。 我们将深入探讨该主题、然后回复给您。 我想问一下、您是否正在使用 Sam SDK 版本、就像在上一个主题中一样?

    您为堆大小分配了多少空间? 您可以在 SysConfig 中看到这一点- FreeRTOS -堆栈和堆大小调整。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是 SDK 5.20工具11.1

    在该堆栈大小中创建自己的应用、指定为1024  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abinesh:

    David 目前正在度假 、将于 5月21日(星期二) 按收到论坛帖子的顺序和优先级返回。   感谢您的耐心。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    我知道您使用的是旧版本的 SDK,并遵循旧 SLA,是否可以更新您的 SDK 版本以使用7.40.00.77版并遵循此 SLA: BLE Enhanced OAD Advanced (TI.com) ?

    此致、

    丹桂语