This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F ble5_simple_Central UUID 观察方法和 RPA 使用方法

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1363170/cc2640r2f-cc2640r2f-ble5_simple_central-uuid-observation-method-and-rpa-usage-method

器件型号:CC2640R2F
当前的系统结构是该设备测量 eddystone RSSI 数据并在达到一定距离时将特定的命名空间数据传输给观测设备。 
当前的问题是必须使用 BLE5堆栈中央来使用 RPA 功能。 该逻辑是否适用于中央 BLE5堆栈?


命名空间的结构如下: 
memcpy (rsp_data、pEvent->deviceInfo.pEvtData、pEvent->deviceInfo.dataLen);
if ((rsp_data[10]==0x53)&&(rsp_data[11]==0x61)&&(rsp_data[12]===0x6d)&(rsp_data[13]===0x73)&&(rsp_data[14]===0x75)&&(rsp_data[15]====0x6d])&&(sp_data[sp_data[16]=0x45]&]=0x45])
(rsp_data[18]=0x64)&&(rsp_data[19]==0x64)

如果可能,我们将使用 RPA 函数查询白名单,以便只搜索相关的命名空间。
谢谢! 
 
 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您评估 CC2640R2F 并将您的问题发布到 E2E 论坛!  TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在  5月17日星期五至5月20日星期一享受当之无愧的休息时间、并将 按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二返回回答论坛帖子。  在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、它们可以独立解决您的问题:

    如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子!  否则、您可以为 BLE E2E 专家返岗时提供一些额外的信息、以便为他们提供最佳的支持:

    •  正在评估的 SDK 版本
    • 对默认代码示例配置所做的更改
    •     已安装的 CCStudio 版本和相关性
    • 可能有用的任何其他屏幕截图、代码片段或信息。

    感谢您在此期间的耐心和勤奋!

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    为了确保我理解正确、您能否确认此处的想法是让外设在基于 RSSI (距离)连接到中央设备后发送20字节 msg (rsp_data)? 您能否进一步说明什么是命名空间以及如果您需要使用 RPA (出于隐私目的)、请考虑为此、中央设备和外围设备必须进行连接和配对。

    `s 可以在我们的用户指南中详细了解隐私和 RPA。

    Br、

    大卫。