主题中讨论的其他器件: SysConfig
CCS 版本:12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
我使用的是 CC2340R5RGE (QFN-24)的定制电路板。 当我打开 BTool 并尝试连接时、显示复位错误、如下所示。 我加载了"host_test.hex"、但仍然无法正常工作。
但当我使用 LP-EM-CC2340R5时、BTool 可以正常连接。
是否需要更改 host_test 的 SYSCFG 配置? 如果是、应该更改哪种配置?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS 版本:12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
我使用的是 CC2340R5RGE (QFN-24)的定制电路板。 当我打开 BTool 并尝试连接时、显示复位错误、如下所示。 我加载了"host_test.hex"、但仍然无法正常工作。
但当我使用 LP-EM-CC2340R5时、BTool 可以正常连接。
是否需要更改 host_test 的 SYSCFG 配置? 如果是、应该更改哪种配置?

您好、Ryan、
感谢您评估 LP-EM-CC2340R5并将您的问题发布到 E2E 论坛! TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在 5月17日星期五至5月20日星期一享受当之无愧的休息时间、并将 按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二返回回答论坛帖子。 在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、它们可以独立解决您的问题:
如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子! 否则、请提供 其他屏幕截图、代码片段或可能有用的信息。 BLE5-Stack 用户指南的使用 RGE QFN24封装型号部分也需要特别注意。 感谢您在此期间的耐心和勤奋!
此致、
瑞安
您好、Ryan、
SDK 中包括的预编译.hex 文件适用于 cc23xx 的 RKP 版本。 CC23xx 的 RGE 版本具有较少的引脚数量、因此我们必须通过 SysConfig 迁移和修改原始工程。 步骤如需了解 、请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357193/cc2340r5-central-read-the-return-notification-value-from-characteristic-fff1-fff2。
Br、
大卫。