This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:连接后使用多角色,扫描速度慢

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1354926/cc2642r-using-multi-role-after-connecting-scanning-is-slow

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

使用多角色作为外设+观测器的 Im (扫描仅以读取 Advrt 数据)。 当连接外设时、其工作但扫描速度较慢  

使用 SDK 5.20工具11.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    首先,请注意 GapScan_enable()不能像在共享的代码中那样被调用到循环中。 而应等待扫描操作终止(参见 MR_EVT_SCAN_DISABLED)并最终启动新操作。

    至于"慢速扫描"的问题-同时扫描和保持连接时、两个操作之间会分配广播时间。 通常、连接操作设置为具有更高的优先级。
    通过启用射频调试信号(请参阅此处的: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.40.00.77/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output)并探测这些信号、可以很容易地观察到广播时间分配。
    要为扫描操作提供更多无线时间、应增加连接间隔和/或启用连接延迟。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement 正在工作,现在扫描空气的时间增加了。

    和如何集成 OAD ONCHIP 在多角色项目,(我使用5.2 SDK 和11.1IDE 工具,在 simplelink 学院 ,它显示与6.4 SDK 和12.1 IDE 工具,如果我们集成这个 OAD ONCHIP 它将起作用?)。

    谢谢。此致、

    钱德拉·谢卡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到您设法解决了扫描问题。 请确保将该主题标记为已解决。

    就 OAD 而言、我希望过程类似。 此外、您还可以显示较旧的 SimpleLink Academy 模块、如下所示。 请注意、您将无法显示 SDK 5.20、因为它太旧(您只能在5.30中找到)。

    如果需要有关 OAD 的进一步帮助、请创建新的 TT。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们是配对问题,当与第三方 BLE 应用程序连接时,如"LightBlue,Blescanner, NRFconnect "配对弹出窗口出现

    ,但我们创建了自己的应用程序连接设备,此时弹出窗口不能 从移动设备启用.

     这是 IO 功能的配置。

     这是它的显示方式,无法连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个新主题、讨论与初始主题"扫描速度慢"不直接相关的问题。 这很重要、因为它有助于我们保持论坛的易读性、并确保我们始终为主题分配合适的专家。

    欣赏您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement  

    我们工作时遇到的一个问题,我们最初给了一些 ID (600..)用于广告,因为您可以在上面的 multirole.c 文件中看到,设备正在使用相同的 ID 进行广播,但一段时间后,设备 ID 名称自动更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    Clement 目前正在度假 、将  按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二回复这些帖子。   感谢您的耐心。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、BLE 示例将设备设置为使用随机私有地址(RPA)、并定期更新此地址以确保隐私。

    使用的地址类型可以在 SysConfig 中更改。

    如果需要有关此主题的更多支持、请打开新主题。

    此致、