主题中讨论的其他器件: SysConfig
我将使用 SDK_7_40_00_64中的 basic_ble 示例。 在 sysconf 中、选择 Device Role–Peripheral。 我在板载 LP-EM_CC2340R5上执行性能监控。 我编译原始示例并将其上传到板中。 我启动 Energytrace、将发现平均消耗量不超过2 µA。 接下来、在 syscong 中、我使用 PowerCC23X0_standbyPolicy 或 PowerCC23X0_doWFI 设置来配置 UART2。 我会编译此项目并将其上传到板中。 在 Energytrace 中、我发现平均功耗高达3mA。 事实证明、配置 UART2后、器件不会进入睡眠状态。 还需要在 sysconf 配置中进行哪些其他设置、以使设备在没有交换的情况下进入睡眠状态?