This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何将 OAD 添加到基本 BLE 外设项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1364202/lp-em-cc2340r5-how-to-add-oad-to-basic-ble-peripheral-project

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

我正在使用基本 BLE 外设项目、我想知道是否可以将 OAD 与它一起使用。 如果需要、将 OAD 添加到外设项目的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    我们现有的 OAD 示例(片上、片外和双映像)建立在 basic_ble 示例之上。 `s 更多相关信息、请查看用户指南的以下部分: MCUBoot 空中下载(OAD)

    请在 SDK 中查找工程示例: \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack。

    您还可以查看培训材料: 低功耗蓝牙-无线下载(OAD)基础知识。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我仔细研究了该示例、发现片外示例使用外部闪存来存储映像。 在本例中、我们仅使用内部闪存、而不使用外部闪存。 因此、我们可以使用片上或双映像示例。

    现在、我的问题是:片上和双图像示例之间有什么区别? 另外还提到、片上示例需要持久应用。 它的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议参考 用户指南中的 MCUBoot 空中下载(OAD)一章、因为该章描述了 MCUBoot 的工作原理和不同的 OAD 配置。 我还特别建议以下部分、因为这些部分包含有关片上和双映像之间差异的更具体详细信息。

    OAD 存储和安全

    片上 OAD 的闪存布局

    双映像 OAD 的闪存布局

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个 CC2340R5 EVB、我需要运行双映像示例代码并通过 SimpleLink 应用程序对其进行测试。

    曾提及该 dev.ti.com/.../node LaunchPad。 但在 SDK/examples/rtos/LP_EM_CC2340R5/ble5stack/basic_ble_oad_dual_image/README.html 中、此处未提及任何内容。  

    请确认此操作并共享相关文档以运行双映像 OAD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个 LaunchPad 用作 OAD 分配器、以无线方式更新映像。 在实际应用中、这个设备很可能是手机。

    此致、

    1月