This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CC26X2R1可以同时用作外设 bel 和 iBeacon 吗?

Guru**** 2593140 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1360381/launchxl-cc26x2r1-can-cc26x2r1-work-as-peripheral-ble-and-ibeacon-at-the-same-time

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、太好了!

德州仪器模块 CC2652R1能否同时作为外围的波长和信标工作?

您能给我举个例子、说明如何做到这一点吗?

提前感谢您的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、CC2652R1可以同时成为外设和信标。请查看此应用报告: 低功耗蓝牙信标(修订版 A)(TI.com)。

    希望这对您有所帮助、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢您的回答、非常感谢 这些文档与 syscfg 不兼容。 您是否知道其他文档的最新信息?我可以在这些文档中创建 ibeacon 广告并实现可连接?

    Im 使用:

     Simplelink-lowpower-f2-SDK 版本7.40
    CCS 版本12.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ostes:

    Tanguy 目前在5月17日星期五 到 5月20日星期一放假、将  按收到邮件的顺序和优先级返回到5月21日星期二的应答论坛帖子。   感谢您的耐心。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案是否定的。 通常、可以配置蓝牙信标。 上电后、器件处于外设模式大约30秒、因此您可以进行连接并设置一些配置。 设置配置后、器件将切换到不可连接的广播模式。 我以前这样做过。  

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    Im 修改广播以显示为 ibeacon 、但我直接覆盖代码中的变量 advData1。 我需要使用 Code Compose 提供的 SysConfig 来执行该操作。 但我无法使用 SysConfig 重现需要是 ibeacon 的广播。  

    您能帮助我如何更改 SysConfig 以获得作为 ibeacon 的广播吗?  

    仅供参考:Im 在 BLE 中更改广播部分、并使用该特性实时查看文件 ti_ble_config.c 中的更改  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能使用 SysConfig 将广播数据更改为 iBeacon 格式。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到、您能解释一下如何  从 ti_ble_config.c 中修改 advData1、并避免 sysconfg 覆盖我的代码吗?
    我执行了这里所说的操作、但 SysConfig 仍然过多处理了 文件 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.40.00.02/exports/docs/ti154stack/html/sysconfig/sysconfig-disable.html

    是否有设置可用于构建工程并避免再次重新创建 SysConfig 文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是旧版本文档、请查看 SDK 7.40.00.77用户文档中的禁用 SysConfig: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.40.00.77/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/sysconfig/sysconfig-disable.html 

    此致、

    丹桂语