This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:未收到通知

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1362514/cc2340r5-notification-is-not-received

器件型号:CC2340R5

您好!

  我 添加了一项新服务、并希望使用 CCCD 添加通知。 IAM 无法启用通知。

当我从 TI SimpleLink 应用程序启用通知时、控制会到达 App_Process C453WriteReq 函数、之后

应用程序与外围设备断开连接(看起来它崩溃)。

  如何解决此问题。 当 我尝试单步执行 时、App_Process 中的 CCS 调试器显示控件

(我在编译器配置下将优化级别用作1)。

 我的新服务属性表

 我  

当我在 SimpleLink 应用上启用通知按钮时、我在此处获得控制权

我的通知发送代码

您能告诉我如何解决此问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为它们可能是您如何添加服务和初始化客户端特征配置属性的问题。

    您可以看一下 SimpleGattProfile_addService@Simple_GATT_PROFILE_c:262、是否能确认您以相同的方式添加该服务?

    请不要指望在5月21日前得到答案、因为5月17日和5月20日是这里的公共假日。

    此致

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我已按照 simple_gat_profile.c 文件中提供的方式完成初始化

    下面是代码片段。

    如果我在这里遗漏了一些东西、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经遵循 simple_GATT_profile.c 中提供的示例、用于 CCCD 初始化

      如果我在此遗漏了一些东西、请告诉我

    谢谢。

    曼朱纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjunath

    Tanguy 目前正在度假 、将于 5月21日(星期二) 按收到论坛帖子的顺序和优先级返回。   感谢您的耐心。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjunath:

    对于完整性检查、您是否可以查看编译警告(如果有)?
    此外、您能否通过 BTool GATT 表发现再次检查 GATT 表是否包含预期的元素。 请查看用户指南的本节以获得指导: TI BLE5-Stack 快速入门—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.02.04.00文档)

    此致、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    IAM 能够接收通知。