主题中讨论的其他器件: CC2340R5
您好、TI 团队
现在、我们将在 CC2340R5-Q1中使用 LIN 接口而不是 UART 接口、用于智能汽车应用。 现在、我们从 CC2340R5-Q1器件的 LIN 接口获取了 RSSI。
我们正在做的一件事是如何使用 LIN 接口测试射频穿孔。 我们已经知道 PTM 模式 可以支持基本的可翻转图像以及 HCI 命令、而且我们已经确保它可以通过 UART 接口支持我们的射频测试。 现在我们已经将 UART 接口更改为 LIN 接口、而且我们可以从 LIN 接口获得正确的 HCI cmd 响应。 但信号是如此多的突发、 当我们使用 Siganl Analyzer 捕获信号时、每个突发间隔3-8秒。 由于突发间隔很长、因此导致 IQXel-80 (蓝牙射频测试设备)无法捕获信号、并且测试失败。 您能帮助我们回顾我们的规范吗?或者提醒我们如何通过 LIN 接口获得持续信号吗?
非常感谢!
此致、
安妮