This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:HFP AG 意外故障

Guru**** 2595640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365030/cc2564cstbtblesw-hfp-ag-unexpected-disconection

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!
我在使用 CC2564C 的 STM32F4定制电路板上运行的 HFPDemo_AG 应用程序有问题。 Bluetopiastack CC2564CSTBTBLESW-v5.1.1
应用程序不适用于 Samsung SM-R180 EarBud2。  与其他几款商用耳机,该应用程序工作正常。
打开免提端口后、连接将终止。

以下是来自终端的日志:

HFP AG>openaudiogatewayclient 1 6
蓝牙器件地址:0x64037F1A9401
打开远程免提端口=0006
HFRE_HFRE_HD_Port Open_Remote_Hands:功能成功、ID = 0004。
OpenRemoteHandsFreePort:Update_Current_Control_Indicator_Status 函数状态0。

HFP AG>
atLinkKeyRequest:0x64037F1A9401
GAP_GAP() Authentication_Response 成功。

HFP AG>
atAuthenticationStatus:0板:0x64037F1A9401

HFP AG>
未知/未处理的差距事件:1.

HFP AG>
HFRE 开放端口确认、ID:0x0004、状态:0x0000。

HFP AG>
HFRE 关闭端口指示、ID:0x0004、状态:0x0001。

我还要附加 TI Logger 从 TX 调试引脚捕获的日志。

有趣的想法是行#1096 LMP_Detach 和以上几行。

此致

帕维尔·诺沃特尼

e2e.ti.com/.../CC2564C_2D00_Samsung_2D00_problem.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    不幸的是,这种特定的耳塞似乎正在终止连接。 FW 日志不会向我们提供有关发生了什么情况的更多信息、您需要了解耳塞上 bt 栈的行为。 另一种选择是使用 elisys 等 BT 嗅探器进行空气嗅探器跟踪、我们可以尝试了解耳塞选择断开的原因。  

    此致!

    罗格利奥