This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:IOS 有效断开后出现 CC2642异常

Guru**** 2594000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353916/cc2642r-q1-cc2642-exception-after-ios-active-disconnection

器件型号:CC2642R-Q1

您好!

我想问一下这个问题何时会得到解决

e2e.ti.com/.../4987824

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wangrenli!

    您可以在哪里打开 iOS Apple 支持上的请求以将此问题修复为行为(在断开连接事件后发送禁用通知请求)?

    就我们而言、软件团队已更新了 SDK、以解决两个类似的问题。 因此、您应该能够在下一个 SDK 版本(即在您用于报告问题的版本之后提供的版本)中很快看到修复程序。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复

    我咨询过我的 IOS 应用程序开发同事、当用户清除后台时、我无法再执行禁用通知请求。

    您可以在 iOS 支持上打开请求以修复此问题的行为(在断开连接事件后发送禁用通知请求)?

    我测试的版本是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24、我发现当前最新版本是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77、但我没有看到针对它的修复方法。

    从我们方面来看,软件团队已更新了 SDK,以解决两个类似的问题。 因此,您应该能够在下一个 SDK 版本(即您用于报告问题的版本之后的版本)中看到修补程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wangrenli!

    很抱歉、现在将在 SDK 中修复此错误。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否存在近似发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wangrenli!

    是否使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40进行了测试? 此 SDK 版本中修复了类似的问题。

    Br、

    大卫。