This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:一个可连接至多个中央设备的外围设备

Guru**** 2591360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1364826/cc2640r2f-one-peripheral-device-connects-to-multiple-central-devices

器件型号:CC2640R2F
大家好、我有一个关于多外设的问题。 


可以将多个中央设备连接到一个外围设备吗?


SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03,多角色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须有8个连接 
    这仅供参考。 
    #define MAX_NUM_BLE_CONNS 3 → #define MAX_NUM_BLE_CONNS 8  ( ll_config.h )
    我想知道改变这部分是否正确。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、可以将一个外设连接到多个中央设备。 您将需要增加最大连接数量并保持设备广播。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    正如您所说、您是否有任何用于维护设备广告的参考? 

    另一个问题是、当一个外围设备连接到两个中心设备时、广播无法停止和扫描。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果形成的连接的数量小于 maxNumBleConns vairable 中指定的值、则多角色示例应继续进行广播。 默认情况下、此值等于 MAX_NUM_BLE_CONns (解析为3)。 是否已修改?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 ll.config.h 中修改 MAX_NUM_BLE_CONNS 8后进行测试。 
    当连接2个或更多对象时,1个对象断开连接。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未修改的多角色工程应允许多个连接。 您是否对该项目进行了任何修改? 您是否也可以在最新的 SDK 上进行测试?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您
    能告诉我允许多个连接的部件吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建立连接后、以下代码片段将决定广告应保持打开还是关闭。

    如您所见、这取决于 maxNumBleConns 的值和当前活动连接的数量。

    此致、

    1月