This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:星型网络

Guru**** 2593330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366889/cc2340r2-star-network

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2652R7

大家好、

是否可以在星型网络配置中使用 CC2340? 我们是否有任何突出这一点的示例?

"主节点"将始终供电、但所有其他节点将由电池供电。 计划拥有1个主站(如果可能为2-3个)和许多节点(可能为100个或更多)、因此 BLE 可能无法正常工作。

您会推荐低于1GHz 的器件吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我可以考虑以下选项

    • 选项1 -基于低功耗蓝牙连接
      电池供电设备(CC2340R2)设置为低功耗蓝牙外设。 中央设备应为 CC2674或 CC2652R7。 我们有一个演示、其中每个中央可以保持32个并行连接。 假设您不需要器件始终保持连接、您可以考虑动态建立/终止连接。
      使用此选项、您可以充分利用低功耗蓝牙连接(双向数据、多个 PHY、加密、隐私、数据丢失处理、 和其他)表示"免费"。

    • 选项2 -基于低功耗蓝牙广播
      电池供电设备设置为广播器。 扫描仪可以是 CC2340R2。 扫描仪持续扫描由广播器发送的数据包。
      此选项仅允许将数据从广播器传输到扫描仪。 此选项不提供本地加密、数据丢失处理、隐私 等功能。

    • 选项4 -基于 Zigbee
      请注意、此选项不提供星型网络、而提供网状网络、

    在距离要求证明合理的情况下、也可以考虑采用低于1GHz 的协议。

    我希望这将有所帮助、

    此致、