This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:比较模式下 RTC 的 ISR 的名称是什么?

Guru**** 2592190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365077/cc2340r5-what-s-the-name-of-the-isr-of-rtc-in-compare-mode

器件型号:CC2340R5

在比较模式下、RTC 的 ISR 的名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit datwani:

    我希望你们做得好。 TRM (CC23xx SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(TI.com))的第4.1.3节介绍了 ISR。 只是为了确认一下、您所参考的"比较模式"是 PowerCC23X0.c 中的224行正确吗?  

    第227行中的代码使用图中详述的中断服务掩码:

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、我如何将 回调函数附加 到 ISR、就像发生这种情况时=> RTC 通道0比较值(CH0CC8U 寄存器)一样。 此值会与 TIME8U.VAL 进行比较。 当 TIME8U.VAL 值达到或超过此比较值时、会生成通道0事件。

     出现上述情况时、流量将跳变到何处???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    对于以上内容、您可以在周期性回调模式下设置计时器、以满足上述条件;请参考这些条件的计时器设置/示例。   

    您正在使用什么 SDK?

    这适用于定制板还是 launchpad?

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex,

    目前我正在使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64 rge 软件包(24引脚),并且我正在使用定制板。

    实际上、我已经讨论了计时器、但我的应用程序需要使用 RTC、所以我想使用它来实现它。 有什么办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    由于我们在这里不想使用计时器、因此我们可以在中断中使用某种类型的任务。 在您之前的回复之后、我们会让任务 不断地将 CH0CC8U 寄存器与 TIME8U.VAL 进行比较、然后在满足您的条件时中断。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    是否有任何可用的 RTC 示例,我们可以在其中设置当前日期、时间和配置警报?

    谢谢。

    罗哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想指出的是、您的问题让我想起以下话题? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1234806/cc2340r5-rtc-alarm-setting

    您是否愿意回顾一下、并告诉我们它是否有帮助?

    此致、