This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK:生成失败、出现 QUOT (&quot);指令需要:FP 寄存器"错误

Guru**** 2591230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365914/simplelink-lowpower-sdk-build-failed-with-instruction-requires-fp-registers-error

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

您好!

简单来说、我当时是在 Linux 上从 GitHub 构建 simplelink-lowpower-f2-sdk、但收到以下错误:

错误:指令需要:FP 寄存器

我使用较旧版本的 cmake (3.22.1)解决了问题。

 与较新版本的 cmake 存在一些不兼容性。  我不确定问题是在哪个版本引入的,但我试图使用用户 cmake-3.29.3和论坛中有另一篇文章来自有相同问题的人使用 CMake 3.27.4。