This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340动态调节电容矩阵

Guru**** 2595220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1364913/cc2340r5-cc2340-dynamic-adjustment-capacitance-matrix

器件型号:CC2340R5

您好!

CC2340是否可以在代码运行时更改晶体补偿值 Q1和 Q2。 例如、我想根据当前温度调整电容器矩阵。 我看到在上电初始化期间有对 CKMDSetTargetCapTrim 和 CKMDSetInitialCapTrim 的调用、但我不确定是否可以在运行后动态调整它们。

原因是、当电容器矩阵使用固定值时、高温和室温之间的频率偏差存在很大差异、无法根据当前温度动态调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wangrenli!

    感谢您的联系。 该器件会自动启用温度补偿。

    `s 查看用户指南的以下部分: RF 温度补偿

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用默认温度补偿并配置 Q1和 Q2、室温下的频率偏差约为40k、但在高温下、频率偏差最大值为140k、在高温下、频率偏差接近临界值、它与 P0~P3有关、如何根据晶体参数调整 P0~P3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、不建议动态更改 Q1和 Q2。 一种可能是参考晶体的多项式函数(由供应商提供)并将其应用于射频补偿、这应该已经是一个改进。 由于温度引起的频率偏差存在很大差异、可能是因为没有与给定的默认晶体多项式值相同。

    `s 查看我们的用户指南的以下部分、了解有关 射频温度补偿的更多信息

    Br、

    大卫。