This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CC26X2R1

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366427/launchxl-cc26x2r1-cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

通道37、38和39要接收数据包 RX BLE 模式。 有关如何实现此目的的任何示例代码。 那会很有帮助。 主要目标是获取 BLE 器件(由 MacID 过滤) sub-2.4的 RSSI 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、  

    我建议访问 SimpleLink Academy Labs、 Bluetooth LE 5文件夹下的 SimpleLink Academy for CC13xx CC26xx SDK 中有多个示例。 一个很好的示例是 BLE 基础知识然后 扫描和广播基础知识。  

    希望它有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、

    伊万