This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:扩展广播模式

Guru**** 2594080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366782/launchxl-cc26x2r1-extended-advertising-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、专家:

我的客户需要广告>31字节。

我尝试使用扩展广播模式。

SDK:7.10.1.24

示例工程:  

-simple_broadcenter_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

-host_test_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

如果不执行任何操作、我可以使用 host_test 来扫描广播设备。

当我更改下面的进行扩展广播时、host_test 无法找到广播设备。

当我也更改下面的时、它是有效的。

有什么想法吗?

当 host_test 找到器件时、会显示"legacy_ADV_SCAN_OR_SCAN" Data_Complete。 是否正确(未显示扩展)?

[4]: - 06:20:03.282
-类型: 0x04 (Event)
-EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-数据长度: 0x36 (54)字节
Event:0x0613 (1555)(GAP_AdvertiserScannerEvent)
状态:0x00 (0)(成功)
EventID:0x00400000 (4194304)(
GAP_EVT_ADV_REPORT)
AdvRptEventType:0x12 (18)(LEGACY_ADV_SCAN_OR_EVENT Data_Complete)
地址类型:0x01 (1)(ADDRTYPE_random)
地址: 5A:C7:F8:6F:C3:1F
主 PHY:0x01 (1)(SCAND_PHY_1M)
第二 PHY:0x00 (0)(SCAND_PHY_NONE)
AdvSid:0xFF (255)
TxPower:0x7F (127)
RSSI:0xE1 (225)
DirectAddrType:0xFF (255)(ADDRTYPE_NONE)
DirectAddr:00:00:00:00:00
PeriodicAdvInt:0x0000 (0)
DataLength:0x0017 (23)
数据:13:09:53:69:6D:70:6C:65:20:42:72:6F:61:64:63:61:
73:74:65:72:02:01:04
转储(Rx):
0000:04 FF 36 13 06 00 00 40 00 12 01 1F C3 6F F8 .. @…… o
0010:C7 5A 01 00 FF 7F E1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .Z……
0020:17 00 13 09 53 69 6D 70 6C 65 20 42 72 6F 61 64 ..简单宽
0030:63 61 73 74 65 72 02 01 04脚轮...

如果我想将一些随机数据放入 advdata 中、我应该将其放入何处?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我看到您已在1M PHY 上设置 host_test 以扫描。

    Lihui Yang 说:
    PrimaryPHY:0x01 (1)(SCAND_PHY_1M)

    如果广播器使用其他 PHY、host_test 将无法"看到"它。

    然后修复包含在右侧的 PHY 上扫描:)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    但它工作在编码 S2 +传统上、但不工作在编码 S2 +使用同一 host_test 项目进行扩展的情况下。

    如果我想将一些随机数据放在 advdata 中、我应该将它们放在 SysConfig 中的什么位置?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请分享用于开始扫描的命令。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    我只需单击 btool 上的"scan"按钮、

    日志如下所示。

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_boradcaster.ble

    Br、

    弗兰克