This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 uniflash 烧录时出现问题

Guru**** 2594380 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366503/cc2340r5-problems-burning-with-uniflash

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

 您好

 我正在使用 uniflash 8.6版刻录芯片、并且 uniflash 已提示一些错误、这些错误阻止了芯片正确刻录。
我已经按照 CCS (v12.5)中的指令执行了一系列针对"芯片擦除"的操作、但这没有任何效果。
芯片之前正常烧录、固件在 syscfg 中设置"Debug notallowed"并生成、这与吗? 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置"Debug Not Allowed"可防止使用 SWD 与器件连接(包括读取/写入/擦除闪存、或使用调试器执行代码步进)。

    我通常建议将调试配置设置为"需要调试身份验证"、这样可以保留重新刷写器件的可能性、但防止其他人更改其程序。

    如果您的问题是如何"保存"您正在使用的单元、那么您的最后机会是检查串行引导加载程序是否已保持打开状态。 在这种情况下、您应该能够重新刷新代码并更改配置。 若要检查此配置、请查看 SysConfig > Device Configuration > Bootloader Configuration 中的配置集。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我已经在配置中尝试过串行引导加载程序是打开的、但也不能正确写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 bootloader 上提到的问题预计与"Debug not allowed"设置无关。

    您能否确认您已成功在配置不同的器件上使用串行引导加载程序?

    此致、