This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当我尝试在 Code Composer Studio 上进行片上调试时出现问题。

Guru**** 2595270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366761/cc2340r5-problem-is-happening-when-i-am-trying-to-do-on-chip-debugging-on-code-composer-studio

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

当我尝试在 Code Composer Studio 上进行片上调试时、会出现问题。

Code Composer Studio 版本12.5.0。

SDK (simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_00_23_eng)。

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1 (LaunchPad 开发套件)。

我们使用的是 CC2745R10。 我们知道 TI 尚未为用户发布任何有关该软件的资源。 因此、我们给 TI 写了一封邮件以获得访问权限。 TI 已经向我们提供了6天的访问权限、并且我们下载了该 SDK (simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_00_23_eng)。 我们使用其中一个示例代码"BASIC BLE"、并且我们能够构建该项目、但当我们尝试使用片上调试模式时、它会显示一些错误。

我已经分享了屏幕短的错误为您的参考,请通过它.

请尽快给我一些建议。

谢谢、此致

拉坦·达莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您当地的 FAE 以获取支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratan,

    由于该器件是 Pre-RTM、因此我们在本地论坛上不支持该器件。 请在此处遵循 Christin 的建议。 也就是说、您还需要更新 CCS 12.6、该器件已针对8.10进行验证。 此外、您可以尝试首先转到目标配置并 在那里连接、然后加载程序、这样这个错误就会消失。 首先、更新 CCS、有关该主题的后续问题、请联系您当地的 FAE 支持。