This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642白名单 RPA IRK

Guru**** 2591300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367735/cc2642r-cc2642-whitelist-rpa-irk

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好、

我在 CC2642多角色示例中有一个关于中央白名单的问题。
我当前希望使用白名单过滤 eddystone 设备、 
但它已确认,根据 Android 操作系统策略, Mac 地址是随机设置的。
使用 RPA 功能时、我很好奇 IRK 是否必须连接到要创建的中央设备。 目前、eddtstone 无法连接、所以如果 IRK 是通过连接到中央设备创建的、有没有其他方法对它进行滤除? (UUID、实例 ID)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设备可用作信标并且完全不允许连接(不首先作为可连接的外设运行)、则将无法仅依靠地址来跟踪特定广播器。 但是、您可以依赖广播数据内容。 我建议对广播数据执行一些应用级过滤、以便仅考虑具有预期 eddystone 广播数据的广播器。

    此致、

    1月