This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否可以扮演广播设备+外设角色?

Guru**** 2932880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367868/cc2652r-is-that-possible-to-have-broadcaster-peripheral-role

器件型号:CC2652R

您好、专家:

我的客户所需的以下内容。

-BLE 设备(cc2652)可在手机靠近时发送 BLE 信标以唤醒手机中的应用。

-手机应用程序可以向 BLE 设备发送消息。

因此、我认为 BLE 器件需要 充当 BLE 信标的广播设备角色、并充当连接和接收消息的外设。

我能知道如何实现它吗?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    器件可以在广播设备+外设模式下运行。 这可以通过使用多个广播集并使一个广播集可以连接、而另一个广播集可以不连接来实现。 但是、根据您的描述、我认为使用一个广播集并始终在可连接模式下运行会更好。 这将允许传入的手机检测到广播、然后快速连接以发送消息。

    此致、

    1月