This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 HCI 命令在连接完成期间将 TX 功率修改为+8dB

Guru**** 2591230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367147/cc2340r5-modify-the-tx-power-to-8db-during-connections-is-done-using-hci-commands

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、  

我的客户正在使用 CC2340、他们想要 在 DTM 模式下进行连接期间将 TX 功率修改为+8dB。

请帮助查看:

1.如果 TX 功率需要设置为+8dB、HCI_EXT_SetTxPowerCmd 的命令参数是17?

(https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.40.00.64/exports/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ hci_452002.Guide/hci_ext_api.html#hci-ext-settxpowercmd)

2.是否可以推荐: HCI_EXT_SetTxPowerCmd () 可以在 BLE 连接期间启动,而不是仅仅在连接之前启动?  

谢谢。