This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:SPI 引导加载程序主机示例

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367172/cc2340r2-spi-bootloader-host-example

您好、专家:

我客户的 soc 不再有 UART 接口。 因此、他们只能使用 SPI 接口对 CC2340进行编程。

在哪里可以找到 SPI 引导加载程序主机示例? 基于 Linux 的系统更好。

是否有有关如何通过 SPI 接口对 cc2340进行编程的文档?

Linux 中的任何 SPI 工具都可以进行测试?

Br、

弗兰克