This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:40引脚 VQFN (RKP)数据表

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367232/cc2340r2-data-sheet-for-vqfn-rkp-40pin

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

大家好、  

我们发现 CC2340R2的数据表中没有 VQFN (RKP)| 40引脚的信息。

请帮助检查何时可以从 TI.com 下载新版本的数据表。

我的客户需要新项目的材料。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通知了我们的硬件团队。

    请在24小时内再次查看回复、或者在您可以添加更多详细信息时进行更新。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是指 CC2340R21还是 CC2340R22?

    对于 CC2340R21、没有40引脚型号

    对于 CC2340R22、请参阅 CC2340R52数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc2340r5)、因为除了 CC2340R22的精简闪存外、这些器件是相同的。

    很抱歉混淆不清、我们将在接下来的几周内更新数据表、以正确显示这些系列的内容。

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、  

    它是 CC2340R22。

    感谢您的答复。