This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SPI CS 上拉电阻

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367576/cc2340r5-spi-cs-pull-up

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

 SPI0CSN 上拉电阻的建议值是什么? 1K 或2.2K OK 吗? -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通知了我们的硬件团队。

    请在24小时内再次查看回复、或者在您可以添加更多详细信息时进行更新。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通知了我们的硬件团队。

    请在24小时内再次查看回复、或者在您可以添加更多详细信息时进行更新。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    由于电阻只用于确保 CSn 在主动驱动之前处于已知状态、而不是以10k 或更高的值进行驱动。

    谢谢。

    杰克