This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:升级至 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 7.40、SysConfig 1.20会破坏代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367068/cc2651r3sipa-upgrade-to-simplelink-lowpower-f2-sdk-7-40-and-sysconfig-1-20-breaks-my-code

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我的代码在 SysConfig 1.18和 SIMPLELINK SDK 7.10.02.23下运行良好

在尝试升级到最新的 SDK 版本7.40时、我还需要升级 SysConfig。 升级前我的 SysConfig 文件如下所示:

升级后、我收到以下错误:

详细信息如下所示:

如果我单击"是"以进入兼容模式、我将看到以下消息:

如果我确认并排除该错误、一切看起来都正常、但它不再编译、并在编译时抛出许多与 SysConfig 相关的错误(所有似乎缺失的文件)。  下面是一个示例:

Building file: "syscfg/ti_ble_config.c"
Invoking: Arm Compiler
"/Applications/ti/ccs1270/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.1.LTS/bin/tiarmclang" -c @"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug/syscfg/ti_ble_app_config.opt" @"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug/syscfg/ti_build_config.opt" @"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/config/build_components.opt" @"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/config/factory_config.opt"  -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mthumb -Oz -I"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA" -I"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug" -I"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Application" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/controller/cc26xx/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/rom" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/common/cc26xx" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/icall/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/hal/src/target/_common" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/common/cc26xx/npi/stack" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/hal/src/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/heapmgr" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/profiles/simple_profile" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/icall/src/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/npi/src" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/osal/src/inc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/services/src/saddr" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/services/src/sdata" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/common/nv" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/common/cc26xx" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/icall/src" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/profiles/oad/cc26xx" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/common/cc26xx/menu" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/common/cc26xx/oad_efl_dbg" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/common/cc26xx/bim/" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/common/cc26xx/oad/" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/drivers/nvs" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/ble5stack_flash/common/cc26xx/rcosc" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/devices/cc13x1_cc26x1" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/kernel/tirtos7/packages" -I"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/source/ti/posix/ticlang" -I"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/Common" -DDeviceFamily_CC26X1 -DFLASH_ONLY_BUILD -DNVOCMP_NWSAMEITEM=1 -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -DOAD_ENABLE -DRESET_EXT_ZW_FLASH_DATA=0 -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_ble_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_ble_config.o" -I"/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug/syscfg" -std=gnu9x @"syscfg/ti_utils_build_compiler.opt"  -o"syscfg/ti_ble_config.o" "syscfg/ti_ble_config.c"
subdir_rules.mk:30: recipe for target 'syscfg/ti_ble_config.o' failed
tiarmclang: error: no such file or directory: '@/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug/syscfg/ti_ble_app_config.opt'
tiarmclang: error: no such file or directory: '@/Users/xxx/CodeDevelopment/yyyV1_Firmware/BLE_CC2651R3SIPA/Debug/syscfg/ti_build_config.opt'

对于如何使我的工作代码与新的 SDK 和 SysConfig 兼容、您有什么建议吗?  什么变化会导致这种情况?

此致