This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 CC2340R5、使用外设器件的 Service UUID 将中心器件连接到外设

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366214/cc2340r5-how-to-connect-central-device-to-the-peripheral-using-service-uuid-of-the-peripheral-device-using-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们必须将 CC2340R5用作中央模式、将同一个器件(CC2340R5)用作外设模式、我们需要连接到外设器件(其充当密钥卡)和中央器件(仪表板)、如何使用外设器件的发现服务 UUID 将外设中央器件连接到外设。

注意:上述功能与我们使用 SDK 尝试使用 CC2642R1器件(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)时相同、工作正常。

但如何使用 SDK (simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64)使用 CC2340R5器件实现相同的功能、以及需要使用(CCS 12.4版本)对中央器件配置进行哪些更改  

请提供一些文档以及我们需要执行哪些步骤

谢谢。此致、

B·万赫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balaji,

    我目前正在调查此问题、并会尽快与您联系。 感谢您的耐心。

    此致!
    阿赫尤特·雷