This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:使用 ClockP 计时器而不是 LGPT 计时器来实现低功耗?

Guru**** 2591690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368237/cc2340r5-q1-using-clockp-timers-instead-of-lgpt-timers-for-low-power

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、

我们的理解是、ClockP 计时器的功耗低于 CC2340R5-Q1上的 LGPT 计时器、因为 LGPT 计时器使 CC2340R5-Q1进入工作模式、并且我们的系统非常注重功耗(单节电池使用寿命长)。

为了节省功耗、是否可以使用我们项目的 ClockP 计时器而不是 LGPT 计时器?

使用 ClockP 计时器的多个实例是否存在任何问题?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各伯,你好!

    您的理解是正确的。 ClockP 模块在系统计时器上运行、该计时器能够在后台运行、即使器件处于待机状态也是如此。 这意味着在计时器到期时、器件将被唤醒、而用户定义的回调将被调用、在这里您可以执行您想要执行的任何操作。 您希望将 ClockP 计时器用于什么应用?

    系统中运行 ClockP 的多个实例不会出现问题。 ClockP 驱动程序非常复杂、足以处理同一应用程序中运行的多个 ClockP 实例、其中每个实例可以是一次性时钟或周期性时钟。

    此致!
    阿赫尤特·雷