This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:HFXT 外部电容器值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368142/cc2340r5-hfxt-external-capacitor-value

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、BLE 团队、

我正在使用 RF Studio 8、 并想 使用负载电容为8pF 的外部晶体。 我在 HFXT 电容器阵列调优的 Q1和 Q2部分中输入了什么具体值? Q1和 Q2是8个、还是不同的值?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SmartRF Studio 中的电容阵列设置是一个寄存器设置、不会转换为所应用的实际电容值。 例如、设置8并不意味着8pF。 对于8pF 晶体、您需要使总负载为8pF (包括任何寄生效应)。 获得最精确设置的最简单方法是运行一系列实验。 您可以将系统设置为以特定频率输出 CW、并使用频谱分析仪测量该频率。 晶体频率中因负载电容不正确而产生的任何偏移都将被视为 CW 频率的偏移。 然后、您可以调整 Q1和 Q2的值、直到将误差最小化。 这将为您提供系统的最佳值、包括任何寄生效应。

    -周杰