This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:将 host_test 示例从 CC13x4迁移到 CC2674R10后、CC2674R10的接收器灵敏度太差

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC1354R10, CC1354P10, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356089/cc2674r10-after-migrating-the-host_test-example-from-cc13x4-to-cc2674r10-the-receiver-sensitivity-of-cc2674r10-was-so-poor

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10、CC2674P10 、CC1354R10

大家好、TI 团队。

我们将测试 CC2674R10的接收器灵敏度。  按照 TI 的建议、我使用了 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\ble5stack\host_test 路径中的示例进行迁移。  关于迁移、我访问(在 CC13x4或 CC26x4上运行软件示例—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.08.01文档)、 并根据提供的指南进行了相关更改。  

我使用 LitePoint 工具发送蓝牙数据包。 以下是 LitePoint 中的参数设置:

然后、使用 BTool 工具控制2674R10以进行接收器测试。

当我在 BTool 中查看 TEST_END 时、发现只有少数数据包被接收。

我的配置有什么问题、还是其他原因。  我渴望你的帮助。

此致、

Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您的联系。

    有关 如何对您的蓝牙产品进行射频无线电测试的更多信息、请参阅此应用手册

    从我看到的情况来看、在 LitePoint 接口中、您使用的频率是2440 MHz (对应于通道17)。 不过、在 BTool 中、您要将 RX 频率设置为通道19 (对应于2444 MHz)。 请确保 TX 和 RX 端具有相同的通道。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我 根据您的建议将 RX 频率设置为通道17。  在 LitePoint 接口时、2440MHz 频率仍保持不变。 但现在我没有收到任何数据包。

    此致、

    Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您在 LitePoint 中设置了什么 PHY? 您可以尝试改用 HCI_LE_ReceiverTest ()吗?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LitePoint 设置没有问题。 频率设置为2440MHz。 HCI_LE_ReceiverTest ()已在 BTool 端尝试过,结果与上述相同。

    此致、

    Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您是否还有另一个 TI Launchpad 可以通过 host_test 进行刷写并传输、以便我们可以使用它来传输数据包并排除 LitePoint 设置中出现的问题? 应用手册的第3.5节"执行 PER 测试"、介绍了此测试的步骤。 如果您需要对不同的 PHY 进行测试(不确定这是使用 LitePoint 的实际测试的情况)、则可以查看下一节3.6不同 PHY 速率的注意事项、其中使用 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 命令而不是
    HCI_LE_ReceiverTest 命令。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉未能获得相关的 TI LaunchPad。 我们目前使用的芯片模型是 CC2674R106T0RGZ。  

    我们在 CC2674P10、CC1354R10和 CC1354P10等其他基于芯片的模块上进行了测试、未遇到任何问题。 此外、我们刷写了 host_test 固件、配置了相同的 LitePoint 参数、并采用了相同的测试指令。

    此致、

    Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您提供更多信息。 然后、如果这在其他用作接收器的板上运行正常、我们可以排除 LitePoint 的设置带来的问题。 该 文件可在按照本迁移指南从 CC13x4迁移到 CC26x4时看到。 您是否收到任何迁移警告、例如定制板的引脚分配?

    您曾提到 CC2674P10可以正常工作。 您是否对 CC2674R10使用了不同的电路板。 我建议查看 以下应用手册 、看看这是否与您的用例相关。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是按照该《  从 CC13x4到 CC26x4的迁移指南》进行操作的。 有关相关配置、您可以查看前几个屏幕截图。

    我们使用了 SmartRF Studio 工具在两个模块上执行了正常的发送和接收测试。

    此致、

    Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    请帮助我确认以下内容、以便我知道我们是在同一个页面上:

    1. 当您在 CC2674P10、CC1354R10和 CC1354P10等其他基于芯片的模块上进行测试而不遇到任何问题时、是否使用与 CC2674R10相同的 Lite Point 和 HOST_TEST (BTool)设置来完成测试? 您是否使用了相同的通道设置(通道17/DMA 2440 MHz)?
    2. 执行 SmartRF Studio 测试时、您使用了两个 Rx 模块(CC2674R10/Tx)是否正确? PER (封装误差率)是否在预期值范围内?  
    3. 如果可能的话、您能否与我们分享一张您的设置照片(物理设置- Lite Point/BTool 与电路板)?
    4. 您是否使用了适当的前端射频硬件配置? 如果 SmartRF Studio 使用良好的 PER 可以正常工作、则我假设情况是这样。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    对于各频道出现的混乱情况、我们深表歉意。 BTool 对 BLE 通道的定义与标准不同、并根据我完成的一些测试遵循 BLE 标准+ 2 = BTool 通道。 RFStudio 遵循标准惯例。 因此、频率2440 MHz 是 BTool 中的通道19正确频率。 我建议检查前端射频硬件配置、因为较低的可能与定制板配置有关。

    接收器:

    发送器:

    Br、

    大卫。