This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:BLE 入门学习方向

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2642R, CC2640, LAUNCHXL-CC26X2R1, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365222/cc2642r-learning-direction-for-getting-started-with-ble

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2640、CC2340R5、 LAUNCHXL-CC26X2R1LP-EM-CC2340R5

您好、工程师、

我已购买 CC26x2R Launchpad、并计划使用该电路板来实施 BLE 相关应用(最终应用在 CC2642R 上运行)。

目前、我在 TI 网站上找到了 SimpleLink Academy、CC2640开发者指南和用户指南等资源。

但是,有很多文档,我不知道我现在最需要的部分。

我要实施的应用是将通过 BLE 接收到的传感器数据传输到手机或计算机。

由于读取的数据是8通道数据、因此我希望通过蓝牙发送8通道数据。

您能否建议我首先需要掌握哪些资源来满足此要求、或者哪个示例代码与数据传输最相关?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、有一些资源可供您在开发时用作参考。

     `s 您查看我们的培训材料:SimpleLink Academy 和用户指南

    此外、您可以使用参考项目开始在其基础上构建应用。 您可以在 SDK 中找到 basic_ble (\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack)以及一些其他示例。 但是、如果您想将传感器数据传输到手机、则很可能要使用外设角色。 我们 在此 GitHub 库中有一个项目通过 BLE 实现 UART 、您可以以此为起点、将来自 UART 的数据替换为来自传感器的数据。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我查看了有关 GitHub 的信息、并且网页提到硬件要求是使用 LP-EM-CC2340R5 LaunchPad。 您能否告知我此示例是否也与 LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad 兼容、以及我是否可以销毁 LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad 上的演示

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 CC26x2 Launchpad 的以下 GitHub 库。 其中包含 simple_serial_socket_client 和 simple_serial_socket_server

    Br、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。  将来自 UART 的数据替换为来自传感器的数据。 这个方向听起来很合理。 您能告诉我 based_BLE 是否可以在 CC26x2 Launchpad 上运行吗?

    由于我目前只有一个 Launchpad、因此我想询问是否有与 CC26x2 SDK 中的 basic_BLE 类似的示例代码、该 SDK 中也具有 UART/BLE 数据传输功能。   simple_serial_socket_client 或 simple_serial_socket_server  需要两个 LP。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您 在 SDK 中有 simple_peripheral 示例(\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral)。  `s 还请查看培训材料:SimpleLink Academy 和用户指南

    您还可以使用 TI 的 SimpleLink Connect Mobile 应用 作为中央设备、连接到外设并验证要发送的数据。

    Br、

    大卫。